This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08:用于 SN74AHC1G08 的 PCN

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1611447/sn74ahc1g08-the-pcn-for-sn74ahc1g08

器件型号: SN74AHC1G08

您好、

我们在电路上使用 SN74AHC1G08DR 进行睡眠唤醒、SN74AHC1G08DR 是故障、日期代码在 2514 之后、我们会考虑如果 TI 更新了一些晶圆设计、但数据表中未更新它、因此请检查此器件型号是否有任何 PCN 文件(异常器件屏幕打印为 3BVF、正常情况为 A08J)、谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    请提供有关您的失败的更多信息。 具体的故障是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实有一个 PCN。  VIL、VIH 和 Δt Δ Δv 的保证限值没有变化、但您的电路很可能会超过这些限值。 请展示输入和输出信号故障的示波器迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我们的终端客户反馈如下:

    1. 比较新旧主板 SLP_S3_N 电路上的相关组件后,

      我们发现了一个与与门 U53 相关的困难问题、我们怀疑该问题与该芯片有关。

      输出驱动能力可能因批次而异;

    2、 在同一电路板上同时使用新批次和旧批次的与门,我们测试了 PCH_PWROK 的上升时间。

      新批次的上升时间为 22.16ns、而旧批次的上升时间为 37.82ns。

      新批次的驱动能力比旧批次的驱动能力强得多、

      它也可以与新批处理的较高 SLP_S3_N 级别相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    新零件的驱动强度可能比旧零件强。  由于更强的驱动强度通常是一个加分项、并且大多数数据表规格都是针对最坏情况下的性能量身定制的、因此我们不会更改数据表来反映这一点。

    此致、

    Ian