This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT244:引脚定义

Guru**** 2900110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1605858/sn74ahct244-pin-definition

器件型号: SN74AHCT244

您好团队:

 

您能提供引脚定义吗? 我在 d/s 上找不到它 谢谢。  

 

 

 

 

t

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第 4 节所述的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AHCT244RKSR 进行设计。 但是、上图中似乎没有显示 RKS/VQFN 的封装。 它是接线给客户的。 请尽快澄清一下!

    此外、引脚 21 是否接地?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    以下是 Nexperia 74AHCT244BQ 的引脚定义。

    - TI 部件 p2p 与这个吗?

    -如果 TI 是 P2P 器件, d/s 上没有引脚定义?

     

    https://www.nexperia.com/product/74AHCT244BQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、您可以看到引脚 1 位置在下面的两张图片中不同。 请帮助您尽快回答问题。 非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    团队、客户正在考虑在设计中使用 SN74AHCT244RKSR。 但是、上图中似乎没有显示 RKS/VQFN 的封装。 它是接线给客户的。 请尽快说明一下!

    我们对困惑深表歉意、我将向我们的团队报告、以解决此问题。

    [引述 userid=“13310" url="“ url="~“~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1605858/sn74ahct244-pin-definition/6203235

    - TI 部件 p2p 与这个吗?

    -如果 TI 是 P2P 器件, d/s 上没有引脚定义?

    [/报价]

    是的、我们将与该器件引脚对引脚兼容。

    还有一个问题、您可以在下面两张图片上看到引脚 1 位置不同。

    引脚 1 将位于封装外形位置。 Ultra Librarian 是帮助我们存储这些内容的第三方、但似乎他们错了。 我会向他们发送一条消息以收集它。

    此致、

    Owen