This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G06:PCN#20251104000.1A

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1612087/sn74lvc1g06-pcn-20251104000-1a

器件型号: SN74LVC1G06

尊敬的 TI 团队:

关于 PCN#20251104000.1A、我们收到了数据表更改通知。
下面列出了受影响器件、我们注意到热阻值显著增加:

  • SN74LVC1G06DCKR
  • SN74LVC1G07DCKR
  • SN74LVC1G14DCKR
  • SN74LVC1G17DCKR

我们要求澄清以下几点:

  1. 变更原因
    您能否解释一下导致热阻值显著增加的主要因素?

  2. 影响评估数据
    由于增长率很高、我们相信这可能会影响我们的产品。
    对所有使用地点进行设计条件审查和重新鉴定测试会产生很大影响。
    因此、您能否提供任何数据来支持 PCN 更改之前和之后元件特性和实际性能仍然是等效的这一假设?

  3. 当前零件的测量数据
    在与 PCN 更改中应用的条件相同的条件下、是否有可能为当前器件(在 PCN 更改之前)准备测量结果?

我们重视 TI 产品、并希望在设计中继续使用它们。
非常感谢您在提供上述信息方面给予的合作和支持。

非常感谢您的帮助。

此致、
三叶电机
Kairaada Kazuhiro
(Kairada.Kazuhiro@zc.MitsubishiElectric.co.jp)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kairaada Kazuhiro:

    请查看  【常见问题解答】数据表中的热性能信息已更改! 这对我来说意味着什么? 本常见问题解答讨论了热性能值的变化、因为我们已经在数据表中更新了大量热性能信息。 但是、您参考的 PCN 还讨论了一个新的晶圆制造厂、因此我也将在此处讨论该问题。

    1、变更原因:有两个原因。 首先、我们更改了对热阻值进行建模的方式。 这种新方法的准确性要高得多。 这本身并不代表主要的器件变化。 但是、您所指的 PCN 也涉及到新制造基地的变更、因此制造过程中会存在一些差异。 芯片发生了变化、因此也可能改变热阻值。  

    2、影响评估数据:热变化造成的风险较低。 数据表中唯一发生变化的部分是热性能值、因此、如果您的系统设计符合其他数据表规格、则不应该出现任何问题。  但是、在制造方面会有一些微小的差异、因为此 PCN 基准器件将在完全不同的制造厂中制造。 我们可以提供样片、以便您可以评估更改的可接受性、但没有理由相信会对您的系统产生任何影响。

    3.当前零件的测量数据:正如您所指出的,变化是多方面的。 我可以向您保证、当前的数字非常准确、这些数字是您应该使用的数字。 也就是说、整个系统对器件的热性能有很大影响。 应用手册 半导体和 IC 封装热指标 是一个很好的参考。 我建议您向 PCN 团队或您的现场团队申请样片、以便评估您系统中的这些更改。

    此致、

    Nikki