This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:LSF0102 VREF_A 电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1611520/lsf0102-q1-lsf0102-vref_a-voltage

器件型号: LSF0102-Q1
主题: LSF0102 中讨论的其他器件

在 LSF0102 的典型电路设计中、如下所示。

如果 VCCB 由 3.3V 供电、但 Vref_A 保持 0V。

从 VCCB 到 Vref_A 是否有漏电压?

如果存在漏电压、如何完全消除漏电压并使 Vref_A 保持为纯 0V?

非常感谢。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正常工作期间、小电流(受 200kΩ 电阻器限制)流入 Vref_B 并从 Vref_A 流出

    为了防止出现这种情况、请使用开漏驱动器将 EN 拉至低电平、或将 VCCB 替换为驱动 3.3V 或 0V 的 GPIO 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Huan、当该器件由于短接至 EN 而启用时、VREFB -> VREFA 会有很小的漏电流。 减少/消除这种情况的方法是连接一个开漏驱动器以将 EN 拉至低电平。 此处提供的链接指向有关如何消除漏电流的视频细分。 针对 LSF 系列使用使能引脚