器件型号: LAUNCHXL-F2800137
大家好、我目前正在使用 F2800137 与 DRV8323RH 一起控制三相 SPMSM 电机。
我正在使用 universal_motorcontrol_lab_f280013x 代码运行实验、如图所示、IQ_feedback 值波动过大、因此我想解决这个问题。
IQ_reference 大约为 0.2A、如您所见、IQ 反馈会在大约 0.2A 的范围内波动
我已经尝试调整 IQ 控制器的增益值、但波动保持不变。 即使 IQ 提高到接近 2A、IQ 在~0.2A 范围内的波动几乎没有变化。
相电流波形本身是正弦波形、因为我在空载条件下使用速度控制器、但波形有点嘈杂/脏。
这种波动水平是否在可接受的范围内? 或者我的设置中是否存在会导致 IQ_FEEDBACK 产生这种正弦型振荡的错误信息? 我认为这不是角度抖动造成的、因为我使用的是编码器、所以暂时不考虑该因素。 此外、Iq_Ref 几乎恒定。
谢谢你。