This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808G01DBVEVM:请帮助查看 TPS3808G01 应用

Guru**** 2924470 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1613137/tps3808g01dbvevm-please-help-to-review-tps3808g01-application

器件型号: TPS3808G01DBVEVM
主题中讨论的其他器件: TPS3808

高支持

我正在使用 TPS3808G01 设计电压监控器电路、希望了解您对失效防护要求的反馈。   

我的目标:我希望确保即使 TPS3808 芯片未组装 (DNP)、RESET 引脚也保持低电平、防止系统在未定义的状态下启动。  

我的建议设计: 如果您发现任何疑虑和意见、请帮助您回顾

(1) 通过一个 100k Ω 电阻器连接 RESET 和 MR。

(2) 在 RESET 引脚上添加一个 1M Ω 下拉电阻器连接至 GND。

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据配置、此电路会出现问题。 当 TPS3808G01 置位 RESET 时、它会将 MR 引脚上的电压下拉至~1.74V、低于 MR 引脚上逻辑高电平的最小值。 因此、即使检测电压高于阈值、器件也不会释放复位。

    增大 100k 电阻器的阻值可以缓解此问题、但  以下应用手册描述了一个更可靠的解决方案: 在上电/断电期间减轻电压监控器的不确定输出(复位 IC)

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您查看并发现可能存在的问题。