This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:TXS0108E-Q1 所需的设计说明

Guru**** 2866280 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1614108/txs0108e-q1-required-design-clarification-for-txs0108e-q1

器件型号: TXS0108E-Q1
主题中讨论 的其他器件:TXS0108E

大家好、我们当前使用的是 TXS0108E-Q1 来对 IO 信号进行电平转换。

我的主机 IO 电压电平为 5V、从器件 IO 电压电平为 3.3V。

问题:

  1. 在 TXS0108E-Q1 中、我可以使用端口 B 有输入(来自主机的 5V IO 信号)和端口有输出(发送到从器件的 3.3V IO 信号)吗?
  2. 从数据表中、我知道端口 B 支持 IEC 61000-4-2 ESD、如果我将该端口 B 连接到主机是否会产生任何影响?
  3. 是否可以在端口 A 中使用额外的 ESD 保护二极管?
  4. 该 IC 在 50MHz 时钟速度下是否更可靠?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、如果 VCCB= 5V 且 VCCA = 3.3V、这是可以接受的。

    2.一般而言,较高电压侧面向外设侧,从而增强了 ESD 保护。 但是、无需担心它面向主机端。  

    3. A 端口在每个通道上都提供 ESD 保护, HBM 等级高达 2kV。 如果根据您的应用需求不够、则无需担心外部 ESD 保护。  

    4.此电压转角的最大切换速度如下所示。 支持 50MHz/100Mbps:

      有关该器件的其他设计注意事项、请参阅 www.ti.com/.../scea135.pdf = 1770315861735&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.google.com%252F。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将  TXS0108E-Q1 用于 SDIO 接口吗? (端口 B 是来自主机的输入、端口 A 是输出到从器件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramkumar:

    由于 TXS0108E 支持开漏/推挽驱动器、因此与 SDIO 信令兼容、因此可在此处使用。 请随时提供用于其他检查的原理图。  

    此致、

    插孔