This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] InterConnect Studio:设置 SR 锁存器的正确方法是什么?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1613458/interconnect-studio-what-is-the-proper-way-to-setup-a-sr-latch

部件号:InterConnect Studio

我尝试创建一个 SR 锁存器。 我添加了一个具有 3 个输入的 LUT、第三个输入连接到输出端。 当我在输出和输入之间创建连接时、InterConnect Studio 会抛出错误“不包括任何时序元素的带有反转的逻辑环路可能会导致振荡“。 我被迫添加一个延迟块、并将其连接到时钟源。 这似乎可以处理这个错误、但让我想知道它是否是实现简单 SR 锁存器的最有效方法。 电路如下:

image.png

您是否对如何改进此实施有任何想法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题将在 Webex 上解决。

    -欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向 SR 锁存器的反馈添加了 LUT — 如下: