This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:在 5V 总线上使用 3V3(符合 TTL 输入标准)时实现输入钳位

Guru**** 2927800 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT245, SN74ACT245, SN74LVC8T245, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1614872/sn74lvc8t245-input-clamping-when-power-with-3v3-ttl-input-compliant-on-5v-bus

器件型号: SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245、SN74AHCT245、SN74ACT245

尊敬的 TI 团队:

在我的应用中、我使用 SN74LVC8T245 将 3V3 FPGA(连接到 A 侧)连接到 5V TTL 并行总线(连接到 B 侧)。 我需要此参考是因为它有一个方向引脚(TXS 和 TXB 等自动方向性电平转换器已测试并失败,我不详细介绍)。 为了满足 TTL 输入电平要求 (0.8V 至 2V)、我需要使用 3V3 为 Vccb 供电、在输入端 IO 可以耐受 5V 电压、在输出端可以尊重 TTL 电平。

但是、当器件处于输出中时、IO 上的正钳位激活。 在数据表中、我们提到 50mA 上的任何电流都正常、不会损坏器件、但由于电流超过了建议的运行条件、我想从您这边确认、在将总线驱动为高电平时、器件将在以下 2 个条件下正常工作:
-所有 IO 上都有连接至 5V 的 1k Ω 上拉电阻器,那么该器件在所有 IO 上连续进行 1.7mA 重新连接时仍然可以正常工作吗?
-当总线状态转换时,在小于 50ns 的时间内可以在所有 IO 中重新注入 50mA 并且每 µs μ s 可以重复一次,那么设备仍然可以正常工作而没有任何问题吗?

比你提前!
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TTL 兼容型收发器 (SN74AHCT245 或 SN74ACT245) 与总线连接。 使用 SN74LXC8T245 将 FPGA 与收发器连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很遗憾、由于应用中有足够的空间、这无法实现。 我不想寻找另一个替代解决方案、但我更想了解我的问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、

    我最关心的问题是总线状态转换。 是、每个 I/O 都能够承受高达 50mA 的电流。 但是、假设在最坏的情况下、所有 I/O 都重新注入 50mA、这实际上将违反通过 VCCA、VCCB 和 GND 的连续电流的绝对最大额定值。

    如 Clemens 所述、一种更好的解决方案是将 TTL 兼容型器件与 LVC8T245 配合使用。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、

    感谢您的回答、由于这种连续额定值、我确定了状态转换期间的脉冲持续时间。 根据我的理解、每 µs μ s 产生 50ns 脉冲、这会使 VCC 引脚的平均电流为 50mA * 1µs = 20mA、因此这是可以接受的。 但我错了这个假设吗?

    我知道,这不是理想的情况去超过建议的操作调味品,我也可以检查我的身边,如果我能避免这种回注入在总线转换期间。

    提前感谢您!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    键合线的热质量不多。 即使发生短时间、超过 100mA 的电流也可能会损坏器件。 它可能起作用,但没有保证。 可能出现即时故障和缓慢降级。

    (当 1.7mA 注入高输出时、该电流流入 VCC。 您必须确保电源能够吸收该电流。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢 Clemens(是的电源能够吸收电流)。