This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:我是否可以将 LSF0204RUTR 用作 I2C 应用中 TXS0104ERUTR 的替代产品?

Guru**** 2811995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1615188/lsf0204-can-i-use-the-lsf0204rutr-as-a-replacement-for-the-txs0104erutr-for-i2c-applications

部件号: LSF0204

你好

我对这种用于 I2C 用途的两个电压电平转换器有一些疑问。 此处为我的原理图:

 image.png

我从数据表中读到、两个 IC 具有相同的引脚排列 转换器、用于开漏 。 。 TXS0104 工作正常、但我想在该 IC 短缺时有一些“引脚对引脚“替代 IC。 我找到了 LSF0204RUTR 在我的用例中、这似乎几乎是相同的。 我只想确认是否更改 TXS0104 最终目的 LSF0204RUTR 其作用也是相同的。

电气注意事项:
-我不在 I2C 信号上添加任何上拉电阻器,无论是在低电压还是高电压上,这将是一个问题 LSF0204RUTR

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有内部上拉电阻器。 LSF 在数据线上确实需要上拉电阻器。

    (TXS 还具有边缘加速器、但使用慢速协议时不需要它们、例如 μ I²C。)