This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:TXS02612 请查看(使用 SEL 引脚作为使能引脚)

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1616329/txs02612-txs02612-review-using-sel-pin-as-enable

部件号: TXS02612

我在设计中使用 TXS02612 电平转换器、并希望使用 SEL 引脚作为由微控制器 GPIO 驱动的使能控制。在实际设计中、这种方法是否可靠且可行? 此外、您还能检查一下设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    看起来图片没有正确连接、您是否能够重新上传? 至于 SEL 输入、它将 EN/DIS 特定端口(如果 SEL 为 L、B0 端口为活动状态、如果 SEL 为 H、B1 端口为活动状态)。  


    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉给您带来不便  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     从原理图中来看、由于 SD_EN 保持高电平、B0 端口似乎默认处于禁用状态。 一旦 SD_EN 驱动为低电平、就允许 A 端口和 B0 之间的通信、我看不到该设计存在任何直接的问题。

    此致、

    插孔