This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:5V 和 3.3V 的 VOH 和 VIL 电平

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1614176/sn74lvc1g17-voh-and-vil-level-for-5v-and-3-3v

器件型号: SN74LVC1G17

您好团队:

如您所见、SN74LVC1G17DCK 的 VOH 和 VOL。此 IC 是针对不同电流给出的、我想在 IOH = 32mA 时计算 5V 和 3.3V 的 VOH 和 VOL。 如何计算它? 还有为什么没有在数据表中指定该参数、是否有任何具体原因?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表假定最坏情况是 5V±10%或 3.3V±10%电源。 应使用 4.5V/3V 值。 (对于 VOH 、请添加 0.5V 或 0.3V。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不明白这一点、您能详细说明一下、或者举例说明一下 5V 和 3.3V 的 VOH 和 VOL 值。 如果数据表假定为最坏情况、则不考虑 VCC = 5.5V 的原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动强度随着电源电压的增加而增加、因此较低电源电压的规格是安全的估算。

    在 3.3V 和 24mA 时、VOH  = 2.6V
     5.0V 时、32mA、VOH  = 4.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望 VOH 和 VOL 在 VCC 5V 和 IOH = 32mA 时为这两者提供 3.3V 电压。 为什么我们不能考虑使用 3.3V 的 32mA IOH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 3.3V 电压下、没有足够的驱动强度、因此无法保证大于 24mA 的电流的行为。

    有关典型行为的图、请参阅应用报告 3.3V 电源电压下数字集成电路的输入和输出特性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您给出清晰的答案、 也请给我提供 3.3V 和 5V 的 VOL 值。 并说明如何计算该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.55V