This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4043B:定义的上电状态。

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1616342/cd4043b-defined-power-on-state

器件型号: CD4043B

您好团队:

是否有任何建议的方法(例如外部电路)来定义上电后的输出状态?

从另一篇相关文章中、我知道仅此 IC 无法确保任何固定状态。

此致、
Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    如果 ENABLE 引脚保持低电平、则输出将处于高阻抗模式。 您可以将输出保持禁用状态、直到锁存器注册一个有效状态。 如果有一个下拉电阻连接到输出、线路将保持低电平、直到它们重新启用。