This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104:阐明逻辑电平测试条件

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1616054/txu0104-clarifying-logic-level-test-conditions

器件型号: TXU0104

TI 支持、  

您能否澄清一下 VOL 和 VOH 规格的测试条件是指开关事件期间的稳态电流还是峰值电流?  

image.png

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试条件指定了外部测试电路消耗的电流、即稳态。 但如果容性负载恰好消耗这个特定的峰值电流、则输出电压规格也适用于该峰值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Owen、

    如果您有其他问题、敬请告知。 谢谢!

    此致。

    Josh