This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:确认 TXB0104 B 端口输入电压规格

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1615056/txb0104-confirmation-of-txb0104-b-port-input-voltage-specification

部件号: TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXU0204

尊敬的 TI 支持团队:  

当 VCCB 为 3.3V 时、B 端口引脚 (B1/B2/B3/B4) 是否可以接受 5.5V 的输入电压电平?

谢谢、
Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再添加一个问题:
    当 B 端口引脚上施加电压时、当 VCCB 为 0V 时、是否会有任何漏电流返回到 VCCB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    是的、这是可以接受的、但请注意、应遵循 VIL / VIH 阈值:  

    对于第二个问题、不会有任何从 B 端口到 VCCB 的漏电流、但是 VCCA 电源的状态在这里对 VCCB 上的漏电流有更大的影响。 当 VCCA>VCCB 时、将有一个可观察到的电流流入 VCCB、如本应用手册: https://www.ti.com/lit/an/scea060/scea060.pdf?ts = 1770657931746所述。 图 6-提供了 TXB 器件在此状态下的可见电流估算值。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    在表 6.3 中、最大 VIH 指定为 VCCI = VCCB (3.3V)。
    您能否澄清一下向 B 端口引脚施加 5.5V 输入电压电平是否会导致该器件出现任何可靠性或功能问题?

    谢谢、
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    这是可以接受的、因为 I/O 上没有正向钳位二极管、从而允许比 VCC 更高的电压输入。 有关进一步说明、请参阅下面的常见问题解答和器件数据表片段。 我在之前的响应中提供的屏幕截图是为了确保在较高电压输入下仍然可以满足 VIL 阈值:  

    e2e.ti.com/.../faq-can-the-input-voltage-vi-to-my-logic-device-be-higher-than-the-supply-voltage-vcc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    该应用适用于 UART 电压电平转换 (1.8V 至 3.3V、B 端口输入容差为 5.5V)。

    根据您的说明、将 B 端口连接到 TTL 逻辑电平时应该是可行的


    感谢您的澄清。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TXB 时、两侧的输入和输出缓冲器始终处于活动状态、因此我不确定这些绝对最大额定值是否合理。

    UART 信号是单向的;您可以使用 TXU0204 来正确缓冲信号。