This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108ENMER - I/O 逻辑

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1616896/txs0108e-txs0108enmer---i-o-logic

器件型号: TXS0108E

您好、

我们没有观察到处理器电平转换器 A 侧的正确 I/O 逻辑电平。 您能否建议该逻辑所需的适当上拉电阻值?

 

1) 我们的设计狙击手  
image.png

 

2) 观察的波形

1v8_i2c_tb.png

 

谢谢您、

Nandha T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请尽早重播。

    谢谢您、

    Nandha T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 已经具有内部上拉电阻器。

    这些波形到底有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SDA 线路上测得的电压摆幅约为 1.59V、而预期电平为 1.8V。VCC 电源轨已经过验证、似乎在指定范围内。 因此、需要进一步分析和纠正措施来解决这一差异。

    谢谢、

    Nandha T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nandha、

    我们的应用程序团队目前因美国假期而不在办公室。 我们的回复可能会出现延迟。 感谢您的理解。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandha、

    您能否提供输入和输出彼此之间的示波器屏幕截图? 由于该器件具有内部上拉电阻、因此可以 额外移除 R7280。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于直流信号、TXS 不会驱动其输出;高电平输出电压由上拉电阻器生成。 如果电压未达到 VCC 、则其他元件会下拉线路。