This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS595:故障分析 — SN74HCS595QPWRQ1

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1619778/sn74hcs595-failure-analysis---sn74hcs595qpwrq1

器件型号: SN74HCS595

尊敬的 TI 团队

我们确定了 11 件在最终 FG(成品)阶段失败的产品。 进行了 X 射线检查、未观察到物理损坏或焊接问题。 我们恳请您的支持人员解决此问题、因为客户正在请求针对故障的 RCA(根本原因分析)

 

Kaynes 项目号:TVSBEK114

MPN: SN74HCS595QPWRQ1

制造:德克萨斯州

失败次数:11.

批号: 61724

发票:5522290854

发票数量:10,000

供货商:金根企业有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、如果没有故障的详细说明(包括显示器件违反数据表规格的原理图和示波器快照)、我就无法支持这一点。