请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SN74HCS595
尊敬的 TI 团队
我们确定了 11 件在最终 FG(成品)阶段失败的产品。 进行了 X 射线检查、未观察到物理损坏或焊接问题。 我们恳请您的支持人员解决此问题、因为客户正在请求针对故障的 RCA(根本原因分析)
Kaynes 项目号:TVSBEK114
MPN: SN74HCS595QPWRQ1
制造:德克萨斯州
失败次数:11.
批号: 61724
发票:5522290854
发票数量:10,000
供货商:金根企业有限公司