This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G06:数据表规格哪一项正确?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1620656/sn74lvc1g06-data-sheet-spec-which-is-correct

器件型号: SN74LVC1G06

 
 
我对数据表有疑问。 ​​以下红色和蓝色框中的哪些值是正确的? 请尽快答复。

image.png

 

谢谢、此致、

野村大介

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好大辅、

    请使用表中的 371.0 和 258.6 进行计算。

    此致、

    Nikki