This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT32:SN74HCT32 快速边沿在以前看不到

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT32, SN74HCS32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1623300/sn74hct32-sn74hct32-fast-edges-not-seen-before

器件型号: SN74HCT32
主题中讨论的其他器件: SN74HCS32

我们使用 SN74HCT32 已有多年、最近刚从 DigiKey 购买了一个新卷带、并注意到这些器件的波形不同。 该脉冲的上升/下降时间很可能。 当我们用来获得 1.3ns 至 2.0ns 时、误差小于 400ps 至 800ps。 Hi 和 Lo 电平仍在规格范围内。 有什么改变? 我们一直在 10MHz 处运行器件、但我以前没有见过任何具有此类快速边沿的 SN74HCT32。

最近购买的卷带的生产日期代码为:48AFC4K  fast-edges-sn74hct32.jpg