This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS595:输出电流能力

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1623091/sn74hcs595-output-current-capability

器件型号: SN74HCS595

我们通过所有 8 个输出引脚驱动 8 个 LED。 根据数据表的绝对最大额定值、以 35mA 形式提供连续输出电流。 该值是否适用于每个引脚、还是适用于所有 8 个引脚的总值? 我们的要求是每个 LED 的 7mA、这些 LED 在总输出中总计约为 56mA。 请检查并确认。 另外、图 6-3 表示输出拉电流与输出电阻之间的关系、我希望这适用于单个引脚。 请确认。

 

此致、

Saravana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saravana:

    35mA 是每通道的、所以您应该没问题。

    图 6-3 表示单个引脚。

    此致、

    Nikki