请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SN74HCS595
我们通过所有 8 个输出引脚驱动 8 个 LED。 根据数据表的绝对最大额定值、以 35mA 形式提供连续输出电流。 该值是否适用于每个引脚、还是适用于所有 8 个引脚的总值? 我们的要求是每个 LED 的 7mA、这些 LED 在总输出中总计约为 56mA。 请检查并确认。 另外、图 6-3 表示输出拉电流与输出电阻之间的关系、我希望这适用于单个引脚。 请确认。
此致、
Saravana.