This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:睡眠电流问题 74AVC4T245PW

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245, SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1620086/sn74avc4t245-sleep-current-issue-74avc4t245pw

器件型号: SN74AVC4T245
Thread 中讨论的其他器件: SN74AXC4T245

您好、我们有一个 PCBA、它使用 74AVC4T245PW 通过 UART、微控制器 STM32L4R5 和来自 Telit 的无线模块进行通信。

微控制器为 3.3V、无线模块为 1.8V。

PCBA 在称为 Sleep Current 最大电流的测试中失败、应为 1mA。 而且、我们正在发生故障、PCBA 达到 5mA、我们能够找出换档杆 74AVC4T245PW 的问题。  LOTE 代码 2,551,2543 失败、批次代码 2542 通过我们观察到问题>1900 件。

测试场景是微关断所有外设(包括无线模块)并且模块上电 VCCB 意味着在睡眠模式下 1.8V 的电压为 0V。 以下是我的测量结果:

引脚 睡眠模式
1. 3.32V
2. 3.32V
3. 0V
4. 0
5. 0
6. 0
7. 0
8. 0
9. 0
10. 0
11. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0

引脚 (4、13) 1A1 - 1b1 是 UART TXD

引脚 (5、12) 1A2 - 1B2 是 UART RTS

引脚 (6、11) 2A1 - 2B1 为 UART RXD

引脚 (7、10) 2A2 - 2B2 是 UART CTS

引脚 1 是 3.3V

引脚 16 是 1.8V

引脚 8、9 为 GND

引脚 2 具有上拉 1K 至 3.3V

引脚 3 具有下拉 1K 至 GND

当我触摸示波器时、一个读取 5mA 的故障器件会探测 RX、TX 下降到 0.6mA(成为一个不错的器件)。

我在阅读名为“SN74AVC4T245:无法将 SN74AVC4T245PWR 设置为睡眠模式并获得 5uA“的论坛、您建议更改 PN SN74AXC4T245、请帮助我确定我们是否面临许多不良器件、或者是否通过使用 Foum 中的建议器件来改进设计。  我们的 QA 团队正处于向 TI RMA 故障器件以进行故障分析的流程中。

BR。 Humberto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Humberto、

    如果无法实现这一点、您能否将输入端强制接地? 听起来您的输入悬空(已断开连接)并且没有有效的逻辑状态。 是否能够强制输入接地并再次进行检查?

    此外、是否可以将引脚 14 和引脚 15 拉至 VCC? 这将强制所有 I/O 进入 Hi-Z 并尽可能减少电流消耗。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚 14、15 连接到一个 1K 到 GND 的下拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们仍在研究这一点、不久将作出答复。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我今天将尝试将 RX、TX 接地、并告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Humberto、

    准备就绪后让我们知道状态。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们选取了一个在睡眠电流测量 4.9mA 时失败的 PCBA。 我们遵循您的建议如下:

    我们短接至 GND 1b1 (TX) 和 2B1 (RX) 并执行睡眠测试、然后读取 5.2mA、接着消除了这种情况  、然后短接至 GND 1A1 (TX) 和 2A1 (RX)、然后读取到 1.54mA、请告诉我您是否需要尝试其他测量或测试条件。

    您可以看到、当我们将 MCU 侧的端子短接时、可以改善很大的电流、而在另一侧没有太大的差异。

    BR。 Humberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Humberto、

    在第 1 篇文章中、您提到引脚 2 (1DIR) 被拉至 3.3V、引脚 3 (2DIR) 被拉至接地。 这意味着前 2 位从 A→B 转换、而后 2 位从 B →A 转换

    使用此配置、引脚 4、引脚 5、引脚 10 和引脚 11 是您的输入。 能否将这些引脚短接至地并测量电流? 谢谢!

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、我们将这 4 个引脚 (4、5、10、11) 短接至 GND、用于运行扫描测试并重新编程 0.754mA。 我将添加一个电路方框图以供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Humberto、

    感谢您的更新! 0.754mA 电流消耗是否适合您的应用?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、睡眠电流上限为 1mA

    此致、

    Humberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Humberto、

    感谢您的确认。 如果您有其他问题、请提交另一个主题。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、您的建议是什么? 我们是否面临设计问题? 或有缺陷的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Humberto、

    我建议将所有输入引脚短接至地、以实现最低的电流消耗(睡眠模式期间)。 让输入悬空将导致浪涌电流并增加电流消耗。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    我们不能将任何引脚短接至 GND。 在现场、微控制器应将所有外设置于睡眠模式、以节省外部电池电量。 这意味着 PCBA 中的所有外设消耗的电流必须低于 1mA;否则、它们会过早地耗尽电池电量。

    这使我们回到原来的问题: 我们当前使用的器件 (74AVC4T245PW) 是否是符合这种低‑μ W 电源要求的正确器件?
    或者我是否应该建议我们的客户切换到 SN74AXC4T245 或您可能会建议的另一个设备?

    提前感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Humberto、

    如果 MCU 在睡眠模式期间无法将所有输入引脚拉至低电平、我建议查看 SN74AXC4T245。 该器件集成了下拉电阻器。 无需外部下拉电阻、如果保持悬空、则会将所有输入保持在已知逻辑状态。

    此致、

    Josh