This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201-DGS-EVM:复位与放大器;低 IO 输入电压电平

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1621532/tpld1201-dgs-evm-reset-low-io-input-voltage-level

器件型号: TPLD1201-DGS-EVM

您好:

1.是否有办法复位 TPLD? 这种重置? 如果需要、我们希望使用 MCU 复位一个。
2.使用 EvalBoard TPLD1201-I02 时,即使电位计设置为 3.3V ,输入 DGS-EVM-A 和 I01 的电压也不会高于 0.55V。一旦设置了跳线,电压就会崩溃。 更换芯片的结果相同。 这可能是什么原因? 芯片是否存在内部短路?

 

BR、

Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nico、  

    1.有关复位的信息、请参阅 PG.21  

    2.设备中有程序吗? 如果是、请共享 syscfg 文件。