This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:通过 TXB0104RGYR 上的 220 Ω 接地引脚连接

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1621174/txb0104-ground-pin-connect-via-220ohm-on-txb0104rgyr

部件号: TXB0104

大家好、我想获得有关在 IC 接地端和 PCB 接地平面之间放置 220 Ω 电阻器所产生影响的技术建议。 我正在实施此方案以确保 IC 失效模式期间的热合规性、从而满足特定的安全标准。 我已附加草图以供参考。 感谢您对任何潜在副作用的意见。

TXB0104_2.pngTXB0104_1.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Handi:

    您能否提供有关安全标准失效模式的更多详细信息?  您的系统中是否存在需要考虑的接地漂移?  

    www.ti.com/.../scea150.pdf

    此致、

    插孔