This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH8T245:三个 LNA 引脚's 电压使用 SN74AVCH8T245 进行下拉

Guru**** 2810805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH8T245, SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1620571/sn74avch8t245-three-lna-pin-s-voltage-are-drop-down-using-sn74avch8t245

器件型号: SN74AVCH8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AVC8T245

设备:SN74AVCH8T245

 

我们使用 TI SN74AVCH8T245 来实现三个 LNA EN 引脚逻辑。

设置条件是 SN74AVCH8T245 上的输入端口 1.8V 转 B 输出端口 3.3V。

并且三个 LNA (A + B + C) EN 引脚通过 TI IC 的单条线路连接。

LNA 电流是 A:10uA、B:70uA、C:10uA。

全升选项:3k 串联电阻器和 20k 分流电阻器(三个 LNA 共用)

情况:只有 B LNA 是可以的、有 3.3V / A + B LNA 是可以的、有 3.3V / B + C 是不可以的、有 1.6V / A + B + C 是不可以的、有 1.6V

 

我的问题是:

是否可以应用一个 TI SN74AVCH8T245 的输出通道来实现三个 LNA EN 运行?

TI 芯片输入端有 20 Ω 串联电阻器、但位置远离约 120mm 的距离。

我希望您通过电子邮件回复。

 

谢谢、

YC。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YC 您好:

    只需澄清一下、您正在使用 SN74AVC8T245 的一条输出线路连接到三个不同的 EN 引脚?

    当您说“A+B+C 不能用 1.6V“时、1.6V 来自哪里? 产生什么后果?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    我们使用 SN74AVC8T245 的一条输出线路连接三个不同的 EN 引脚。

    有一个上拉电阻器。  

    EN 引脚电流为:

    A LNA:100uA/B LNA:600uA/ C LNA:400uA

    大约总计约为 1 或 2mA。 或者、由于布线长度稍长 (120mm) 并使用过孔、可能会产生更大的漏电流。

    设置 VCC - A:1.8V、B:3.3V

    您是否可以让我知道每个通道的正确电流保证并建议、这对于三个 LNA EN 引脚和一个输出是可能的?

    谢谢、

    YC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YC 您好:

    为了保证电流、每个输出都可以提供高达 3.3V 的 12mA。

    这是可能的、但请注意、所有三个 EN 引脚都将经历相同的电压。 输出具有上拉/推挽架构、因此不需要上拉电阻器。

    此致、

    Josh