This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:TXS0108E 输出

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1622848/txs0108e-q1-txs0108e-output

器件型号: TXS0108E-Q1
主题中讨论 的其他器件:TXS0108E

大家好、TI 专家。

它是 TXS0108E 的特殊设计。

电路简化如下。

如果 TXS0108E 的端口 A 上的 SoC_A 输出低电平、而 TXS0108E 的端口 A 上的 SoC_A 输出高电平、会发生什么情况?

这种情况是否会导致 SOC_A 或 SOC_B 的 GPIO 上出现过流?

非常感谢。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Huan、

     信号流的方向是什么? 如果应用是 A->B 或 B->A、则相应的输出也将被驱动为低电平。 默认情况下、如果没有任何器件驱动 IO、则由于内部上拉电阻、A/B 端口的状态将为逻辑高电平(假设在此期间启用了该器件)。  

    但是、A 和 B 不应相互驱动、尤其是在逻辑相反的情况下、因为这会导致总线争用问题。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    在正常模式下、一个端口配置为输入、而另一个端口配置为输出、则没有问题

    我们正在考虑两个端口都配置为输出的故障情况。

    那么、如何设计来提供保护呢?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 A/B 输入中至少有一个为低电平时、TXS 将用作模拟开关、即 A 和 B 引脚之间存在直接连接(大约 300Ω)。 因此、当两个 GPIO 引脚的输出具有不同的电压时、这可能会导致两个 GPIO 引脚上出现过流。

    如果要防止在这种情况下造成损坏、必须插入限流电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens Ladisch、

    以下是两种故障情况:

    我认为 TXS0108E 从 A 到 B 和从 B 到 A 的输出低电平路径不同。

    TXS0108E 端口 A 输出低电平并传输到端口 B、如下所示标记为绿色:

    TXS0108E 端口 B 输出低电平并传输到端口 A、如下所示以红色标记:

    是这样吗?

    如果 SoC GPIO 输出的限制电流为 100mA、那么是否只在端口 B 中添加足够的 33 Ω 串联电阻? 请参阅下面的:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Huan、

    通过器件的 100mA 将导致损坏。 通过 IO 通道的最大持续输出电流的额定值为 50mA。 但是、您仍应与 A/B 侧的 SoC 进行检查、看看下游是否也可以接受该电流。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当检测到另一侧的上升沿或下降沿时、单稳态(绿色)仅激活几纳秒。

    对于直流电流限制、您只需要查看通过开关的(红色)路径。 请注意、它是双向的(导通晶体管在源极和漏极之间没有差异)。 根据数据表中显示的压降、R1+R2 通常为 300Ω。