This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:CD4052 是否具有二极管钳位电流功能?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1624562/cd4052b-does-the-cd4052-have-diode-clamp-current-function

器件型号: CD4052B
主题中讨论的其他器件: TMUX4052

您好团队

我的客户正在测试 CD4052。 用户想知道 CD4052 是否具有“二极管钳位电流“功能。 客户知道我们的新器件 TMUX4052PWR 在数据表中对该特性有清晰的描述、如下面的屏幕截图所示。 希望与 TI 确认 CD4052 是否具有类似的功能。 有关 TMUX4052PWR 中此特性的说明、请参阅下面的屏幕截图。  

 

 

下面的内容来自 TMUX4052PWR 数据表、但 CD4052 数据表没有此类信息。

谢谢。

G.W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GW:

    是的、您是可以纠正的。CD4052 不显示此信息、但对于旧器件设计、该信息通常为+/CMOS - 10mA。 由于 TMUX4052 是新的 P2P 器件、因此内部二极管在+/P2P –30mA 下的容差可能更高。

    谢谢您、

    Arya