This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45-DIR:使用 EP 控制引脚更改输出状态

Guru**** 2925110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1625637/sn74lvc1t45-ep-using-dir-control-pin-to-change-output-state

器件型号: SN74LVC1T45 EP

数据表显示了图 3 中的脚注。 “双向逻辑电平转换应用“、指出“(1) SYSTEM-1 和 SYSTEM-2 必须使用相同的条件、即同时上拉或同时下拉。“

此注释是否旨在防止争用? 如果我们电路的架构阻止了这种情况、该怎么办?  这种限制似乎在其他制造商的 1T45 数据表上不存在,因此我们需要理解为什么它在图 3 中。   

我们计划在 A 侧使用下拉电阻(3.3V 侧)、在 B 侧(5V 侧)使用上拉电阻、并在极少数情况下使用 DIR 位将 B 侧拉低。 其他器件也会将 B 侧拉低。 目的是在 B -> A 模式时利用 Hi-Z 状态并使用 FPGA 监控 A 侧。  

我们需要知道我们的原理图是否可行、即使它似乎与图 3 的脚注相矛盾。  我们看不到存在争议的情况、但该注释让我们认为我们可能遗漏了一些东西。 我尝试附加一个示意图、但在我尝试的每种格式(例如 PNG、PDF)上载时都出现错误。  如果有人给我一个电子邮件地址、我很乐意给我发电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    正确、图 3 中的脚注旨在防止总线争用并损坏 PMOS 和 NMOS FET。 每个电平转换器都是如此、而不仅仅是这个。

    我们仍然可以将器件配置为具有相反的条件(即输入被拉低,而输出被拉高)、但我们需要限制电阻器消耗的电流。 使用 10k 上拉电阻器和下拉电阻器应该足够好、以防止损坏输出 FET。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Josh!  

    该器件是否需要上拉/下拉电阻器?  

    我们还有一些其他应用、其中输出端(例如 B 侧)没有上拉/下拉电阻、但我们使用它来主动将高电平或低电平驱动至另一个 有源器件、如缓冲器或锁存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    在输入保持悬空的情况下、则需要上拉/下拉电阻器。 输入应始终具有有效的逻辑电平。 有关更多信息、请参阅下面的常见问题解答。

    【常见问题解答】慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    如果正常运行情况下使用电平转换器、则输出端不需要上拉/下拉电阻器。

    此致、

    Josh