This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108EPWR 的 VIH_Max

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1625569/txs0108e-vih_max-of-the-txs0108epwr

器件型号: TXS0108E

尊敬的支持团队:

我想再次检查 TXS0108EPWR 的 VIL_Max 是否为 0.15V、以及是否对 Vcca/b 没有依赖性 与其他电平转换器解决方案相比、这一数值非常低。 如果这在输入端(例如 0.3xVi)收到信号、会发生什么情况? 达到高电平了吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian:

    此常见问题解答应该有助于解决这个问题:  【常见问题解答】为什么 TXS01xx VIH/VIL 规格如此严格? 

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  
    感谢您的答复。  
    我看到、在 TXS0108E.ibs 文件中、Vinl 有不同的值、而不仅仅是 0.15V
    例如:
    【型号】TXS0108_IN_33
    Model_type 输入
    Vinl=0.8
    Vinh=2.0

    是否可能对 VCCI 有依赖性?

    此致、
    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian:

    IBIS 文件在 评估 此规格时并不是最准确的、因为 TXS 是基于 passFET 的转换器、内部没有直流缓冲器电路。 此应用手册进一步说明了如何实现 VIL 和 VOL 之间的重新分配。 例如、在下面引用的应用手册图 3 中、输入低电压从 0mV 线性增加到 600mV:

    https://www.ti.com/lit/an/scea056/scea056.pdf?ts = 1773440004778

    如果客户希望评估芯片以获得更准确的结果、请访问以下 EVM 链接: www.ti.com/.../TXS-EVM

    此致、

    插孔