This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0204:与 TXS0108E/0104E 功能兼容

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0204, TXS-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1626990/txs0204-functional-compatibility-to-txs0108e-0104e

部件号: TXS0204
主题中讨论的其他器件: TXS-EVM

您好:

 

您是否有 TXS0204 的 EVM? 客户申请使用 EVM 进行功能评估。

 

  TXS0204 产品文件夹中提供了 TXS-EVM 用户指南(修订版 B)。 但是、似乎没有任何组装的器件都不具有与 TXS0204 等效的性能 (TXS010x 器件不支持 1.2VIO。 我的基本正确吗?)。 它也没有 YCJ (WCSP/BGA) 插座的占位符。   

image.png

 

我已经确认、所有裸 PCB EVM 都不提供 YCJ (WCSP/BGA) 插座选项。  

image.png

 

如果可以获取一个 TXS0204EVM、请告知我。

 

感谢您发送编修。

Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    遗憾的是、该 GPN 没有任何 EVM。 客户需要通用分线板来评估此设备。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的答复。  
    您能说明什么是通用分线板吗? 如果它是指裸 PCB EVM、那么 TI 逻辑 EVM(我在原始帖子中捕获的)似乎没有 WCSP 占位符。  

    请共享电路板的名称/链接。 我 可以将 IC 本身焊接到裸 PCB 上以供客户评估。  

    Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    选项非常有限。  我只能找到支持 0.35mm 间距和>14 引脚的分线板:  

    www.digikey.com/.../10059580

    此致、

    插孔