This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC132:使用 74HC132E 进行振荡电路测试

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1627790/cd74hc132-oscillation-circuit-test-using-74hc132e

器件型号: CD74HC132

你好。

我们已经使用 CD74HC132EE4 完成了产品开发。 由于客户订单、我们购买了 CD74HC132EG4 以生产产品、但我们正在申请支持、因为以下功能存在问题。

  1.应用

image.png

2.问题和问题  

   - CD74HC132EE4 通常生成连续方波 (103.82KHz)、并用作       其他逻辑的时钟源。

   -新购买的 CD74HC132E G4 SN74HC132N G4 产品运行异常          生成不连续波 (180.08KHz)。

 我已附上该文件。(使用 74HC132E.xlsx 进行振荡电路测试)

 很抱歉、您的日程安排很忙、但请仔细查看。

谢谢。使用 74HC132E.xlsx 进行振荡电路测试 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路的频率取决于与非门的确切开关阈值。 CD74HC132 设计用于缓慢移动的数字信号、而不是用于模拟信号、因此它没有严格的 VT VT−规格、并且阈值可能会随温度或不同的芯片版本而变化。

    如果需要精确的振荡器频率、请使用比较器电路替换与非门、您可以自行配置阈值和迟滞。 (例如,请参阅具有迟滞功能的反相比较器电路。)