This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G175:用于 TINA TI 的 D 触发器模型

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1628036/sn74lvc1g175-d-flip-flop-model-for-tina-ti

器件型号: SN74LVC1G175
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

您好的团队、
   我无法找到 SN74LVC1G175DCK 的 LIB 型号。
      请分享以下情况:TINA TI 是否有相同或类似的型号。
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有触发器或移位寄存器的仿真模型。 很难准确仿真这类器件。

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
       那么、对于仿真如何实现类似的模型而言

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您尝试模拟什么行为?

    如果您只需要了解触发器的工作原理、大多数仿真软件都具有内置的 DFF 模型、可用于系统级仿真。 遗憾的是、TINA-TI 不是这些标准之一。 我推荐 QSpice ,因为它很容易处理模型,并且支持数字元件很好。

    如果您正在寻找更具体的行为(例如,33pF 负载时的输出转换率)、则产品文件夹中提供的 IBIS 模型将提供更准确的结果。

    另一种选择是获取器件的一些样本并在实际环境中进行测试。

    您也可以在此处咨询专家、以了解器件在特定系统条件下将执行什么操作。