This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD801-Q1:TPLD801 输入模式问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD801-Q1, TPLD801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1627944/tpld801-q1-tpld801-input-modes-issue

器件型号: TPLD801-Q1
主题中讨论的其他器件: TPLD801

我使用 TPLD801-Q1 设计上电续流输出。

如图所示、我使用 RESET IC (TPS389001QDSERQ1)

若要确定 2V 8 电平、请在输出 RST 之前延迟一小段时间。

image.png

TPLD801 I01 设置如下:

image.png

当 SENSE 输入电压达到 1.5V 时、经过 1.5ms 延迟后、从 RST 输出高电平、但波形被莫名其妙地拉低。 如下所示:

黄线:RST 输出至 IO1 输入

绿线:2.8V 输入至 SENSE(分压器)

image.png

如果 0 欧姆断开连接、则 RST 输出正确(高电平)。 输入模式设置是否有问题?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    尝试将输入设置更改为:

    如果这样可以解决您的问题、请告诉我。

    此致、

    Nikki