This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD2001:TPLD 作为 IO 扩展器 — 了解限制

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1628807/tpld2001-tpld-as-io-expander---understanding-limitations

器件型号: TPLD2001

您好的团队、

我看到了这个应用程序注释: www.ti.com/.../scla081.pdf

我想尝试将 TPLD 用作 I2C IO 扩展器。 我想了解可用于我们 TPLD 的最大 IO 数。 例如、pdf 仅使用多个 IOS。

在 ICS 中、我选择了 TPLD2001。 我可以选择 8 个 GPO。

 

 

image.png

在 TPLD2001 上的所有 18 个 GPIO 中、我可以将多少个 GPI 和 GPO 分配为 I2C IO 扩展器吗?

此外、您能否确认我应该能够将其中一个 IO 用作事件 MCU 的中断器、对吧?

谢谢、

Luke

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    您应该能够同时使用 6 个 GPI 和 8 个 GPO 作为最大数量。

    谢谢