Other Parts Discussed in Thread: TXS0108W-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TXS0108W-Q1
尊敬的团队:
我在 SD 卡应用中使用 TXS0108W-Q1、希望了解它用于时钟信号的相关说明。
您能否确认 TXS0108W-Q1 是否能够可靠地支持在 25MHz 至 50MHz 范围内运行的 SD 时钟 (CLK)? 具体来说、我想知道是否建议使用此器件来处理这些频率下的推挽时钟信号、或者是否存在任何已知限制而不适合此用例。
此致、
Liston