This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108W-Q1:TXS0108W-Q1–25–50MHz 下 SD CLK 运行的可靠性问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108W-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1630205/txs0108w-q1-txs0108w-q1-reliability-concern-for-sd-clk-operation-at-25-50-mhz

器件型号: TXS0108W-Q1

尊敬的团队:

我在 SD 卡应用中使用 TXS0108W-Q1、希望了解它用于时钟信号的相关说明。

您能否确认 TXS0108W-Q1 是否能够可靠地支持在 25MHz 至 50MHz 范围内运行的 SD 时钟 (CLK)? 具体来说、我想知道是否建议使用此器件来处理这些频率下的推挽时钟信号、或者是否存在任何已知限制而不适合此用例。

此致、
Liston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liston:

    请参阅表的第 5.11 节、了解此器件的最大运行数据速率。 应使用 2Mbps = 1MHz 转换、即支持最大 110Mbps 的 3.3V 至 5V 相当于 55MHz:  

    图 7-1 也是表征期间的 DUT、因此尽可能减小输出容性负载以更大限度地提高吞吐量至关重要。  

    此致、

    插孔