This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104EPWR 封装变更/假冒器件

Guru**** 2916580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1630078/txs0104e-txs0104epwr-package-change-counterfeit-part

器件型号: TXS0104E

您好!  我一直在设计中使用 TXS0104EPWR、最近从一家合同制造商那里收到了一批板、这些板上不起作用。  我注意到器件标识似乎有很大不同、其中具有传统 TI 标识的器件可以工作(右图)、而非传统 TI 标识则无法工作(左图)。  我们的合同制造商直接从 Mouser 购买了这些器件。  


image.png


我已经从 Mouser 和 DigiKey 购买了这些器件、它们看起来更像是“不正确“的器件、并且在已知良好的 PCB 上也无法正常工作。  
image.png image.png



您能否评论这些器件是假冒的、或者这些器件是“真实的“ TI 器件、但裸片版本可能不同、这可能会导致这些问题?   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个标志变化: PCN#20221122000.0
    芯片发生了变化: PCN# 20231207002.1A
    这些变化不是同时发生的。

    保证的数据表限制没有改变。 您的电路可能会尝试超出这些限值。 请显示输入和错误输出信号的示波器轨迹。