This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:在完成 OTP 熔断时仿真新的固件

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1630761/tpld1201-emulate-new-fw-while-otp-fusing-is-done

器件型号: TPLD1201
主题: TPLD1202 中讨论的其他器件

您好团队:

 

完成 OTP 熔断后是否可以仿真我们的 TPLD 系列?

 

为什么我们使用 8V 热熔存储器而不是普通闪存?

好奇心、为什么不能在现场进行 8V OTP 熔断。 我看到它是保密的。 但为什么它是保密的!?????

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能在模拟问题中详细说明一下吗?

    电压取决于为此器件选择的存储器类型。 I

    要在现场进行 OTP 熔断、您可以使用齐纳二极管(如 BZX84C3V6LT1G) +电阻器

    此致、

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerardo:

    感谢您的回答。

    我有两个问题。

    1.是否必须使用齐纳二极管来设置电压? 或者、是否可以只使用电源并设置 8V 输出? 这也是可能的吗?

    2.基于 TPLD1202 数据表。 VPP 为 8V。 那么、您能否检查一下我的顺序以在 TPLD 上下载固件?

    2.1) TPLD 的上电

    2.2) 将 8V 电源连接到 GPI 引脚

    2.3) 选择  永久配置设备  然后点击“CONFIG"。“。

      2....