This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E — 逻辑电平电压

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1630389/txs0108e-txs0108e---logic-level-voltages

器件型号: TXS0108E

TI 团队大家好、

我正在使用 TXS0108E 将逻辑电平从 3.3V 转换为 5V、信号连接如下图所示。  

当 MCU_RX_485 处于电压电平 0 时、A1 上 R32 后的电压约为 0.95V、其相应的输出 B1 约为 1.1V。 而两侧的高电平电压正确。

我也尝试短接 R32 电阻器、其中 A1 上的电压降至 0.7V、其相应的输出电平 B1 在 1V 左右。 在这种情况下、A1 侧的高电压降至 1.7V、B1 侧的高电压降至 2.26V。

为了检查 MCU_RX_485 是否下降到 0V、我尝试移除 R32 以观察其电平、并观察到 MCU_RX_485 上的信号按预期降至 0V。

 

您能否提出问题所在?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R32 与内部上拉电阻一起形成一个分压器。

    理论上、移除/短路 R32 应该可以解决此问题。 MCU_RX485 或 RX_485 线路上是否有任何其他上拉/下拉电阻器? 信号源的驱动强度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我移除了引脚任一侧的上拉电阻器。 这些引脚的驱动能力高达 4mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishal、

    您能否确认是否仍然存在问题? 如果是、请提供额外的波形。我现在将关闭此案例并标记为已解决。

    此致、

    插孔