This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3306:10CL016 FPGA 的看门狗 TPS3306 所需实现解决方案

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1631719/tps3306-solution-required-implementation-of-watchdog-tps3306-for-10cl016-fpga

部件号: TPS3306

我需要一个通过 TPS33061/实现 FPGA 10CL016 配置看门狗的解决方案  

有人能帮我吗?

紧急

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的解决方案是否需要电压监控和看门狗功能? 如果只需要看门狗、则 TPS3435 等器件 可能更适合该应用。

    假设需要进行电压监控并继续使用 TPS3306、那么首先要做的是为您需要监控的电压选择正确的器件。 数据表的表 1 中提供了可用 TPS3306 选项列表:

    要在 TPS3306 上使用看门狗、必须在看门狗超时时间(典型值为 0.8s)内 WDI 输入端发生低电平到高电平或高电平到低电平转换。 如果看门狗超时内没有发生边沿转换、RESET 输出将置位。 数据表中的以下时序图展示了该操作。 此数据表还提供了有关看门狗运行的更多详细信息。

    -亨利