This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:3.3V 输入时的输入漏电流

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1632588/sn74lvc244a-input-leakage-current-with-3-3v-input

器件型号: SN74LVC244A

数据表提供了 VI = 5.5V 或 GND 时的输入漏电流。 我想知道如果采用 3.3V 输入实现、这些值是相同还是变化。 是否有任何有关输入漏电流与输入电压的曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 3.3V 时、漏电流可能略小。 但没有保证。

    请注意、漏电流在很大程度上取决于温度;请参阅下面一些其他器件的测量值: