This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] InterConnect Studio:更新 auf InterConnect Studion 1.7。 3+1363 mit TPLD2001-RJY-EVM-E1

Guru**** 2925040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD2001, TPLD1202, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1633889/interconnect-studio-update-auf-interconnect-studion-1-7-3-1363-mit-tpld2001-rjy-evm-e1

部件号:InterConnect Studio
主题中讨论的其他器件: TPLD2001TPLD1202USB2ANY

我们已从 2025 年重新激活 TI PLD 项目。

遗憾的是、借助新版本的 InterConnect Studio v1.7.3、我们无法再进行由 TI TPLD 编程器和 TPLD2001-RJY-EVM-E1 组成的硬件设置。

随附一份简短的错误报告。

令人费解的是、在 InterConnect Studio 1.5 下运行的 TPLD1202-RWB-EVM-E1 会在 1.7.3 版本下生成相同的错误消息。

显然、TPLD 编程器(?)存在兼容性问题。

是否有我们可能错过的任何硬件或软件更新?

2026-04-02_TI_InterConnect Studio_Problembericht .pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Volker、

    您能分享一张 EVM 图片吗?

    下载新 ICS 版本时、程序员还应自动更新固件。 您是否可以尝试 1.7.2 版来看看它是否更新了固件(假设它尚未更新)?

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcom、

    您会发现一张我的 EVM 图片和一张位于插座内的 TPLD2001 芯片的照片。

    我安装了 Interconnect Studio 版本 1.7.2。 很遗憾、我使用此版本进行的测试导致了相同的错误。

    我在 PDF 文件中用几个屏幕截图记录了该过程。

    我们如何从这里着手?  

    e2e.ti.com/.../2026_2D00_04_2D00_08_5F00_TI_5F00_InterConnect-Studio_5F00_Problembericht_2D00_2.pdf

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Volker、

    问题可能是此处的标题:

    它连接到 I2C、但我们的编程器使用 SPI。 您需要将其移到左侧/连接到 SPI 连接处、才能使用我们的编程器和 ICS 对其进行编程。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcon、

    SPI 接头是一个很好的建议。 但仅切换到 SPI 位置并没有解决问题。

    为了解决这个问题、我系统地安装并测试了直到 ICS v1.7.3 的所有后续版本、从 ICS 版本 1.5.0 开始。

    TPLD2001-RJB-EVM-E1 现在可在单个系统编程器更新后、按照 ICS 1.7.3 完美运行。

    TPLD1202-RWB-EVM-E1 可在 ICS 版本 1.5.1 之前(包括 ICS 版本 1.5.1)正常工作。
    ICS 版本 1.6.0 不再支持 TPLD1202。
    ICS 版本 1.7.0 引入了 TPLD1202 的一种新编程方法。 从此版本开始、我的 TPLD1202-RWB-EVM-E1 将不再工作、并在配置期间生成错误消息。

    我已在随附的 PDF 错误报告中记录了所有测试步骤以及屏幕截图。

    由于我们还使用 TPLD1202、因此我们也需要一个解决方案。

    此致、  

    Volker

    e2e.ti.com/.../2026_2D00_04_2D00_09_5F00_TI_5F00_InterConnect-Studio_5F00_Problembericht_2D00_3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcon、

    除了上一条消息外、这里还有 TPLD1202-RWB-EVM-E1 的图片。

    此致、  

    Volker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Volker、

    TPLD1202 的问题在于我们有两个版本。 第一个版本有无数的问题,我们在早期纠正的裸片修订,导致第二个版本。 第二个版本的工作方式更像 TPLD2001、还需要一个引脚上拉至 VCC 以与我们的编程器连接 (IO3 应上拉至 VCC)。

    对于 TPLD1202、我首先尝试将引脚 IO3 连接到 VCC、然后为 EVM 供电。 您可能正在使用零件的第二个版本的样片。 我们正在发布随附 EVM 的更正/最新版本、该版本将具有与 TPLD2001 EVM 类似的接口选择接头。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcom、

    感谢您提供的信息。 我想这也解释了我们在设计过程中遇到的一些问题。

    在 VCC 上使用 IO3 的权变措施无法正常工作。 我们可能仍在使用旧的 TPLD1202 器件版本。

    新 TPLD1202 器件版本是否有推出时间表?

    我们切换到了 TPLD2001、因为它可以使用系统中的 MSP 处理器通过 I2C 接口进行编程。

    新的 TPLD1202 芯片版本是否基于 TPLD2001 并且还可通过系统中的 I2C 进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcom、

    我现在正在尝试将我的 TPLD1202 工程移植到 TPLD2001。

    我们还实现了 I2C、希望通过 USB2ANY 模块测试 I2C 接口、而无需烧录 OTP。 这与 TPLD1202 配合使用效果良好。 但是、我们无法与 TPLD2001 建立 I2C 连接。 所有尝试都会失败、并显示写入超时消息。

    我们是否需要激活 ICS 的其他硬件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Volker、

    新的 TPLD1202 器件应已发布。 我不确定分销的具体细节、但如果您申请了新样片、它们应该是 2p0 器件。 是的、它们可使用与 TPLD2001 类似的 I2C 系统内进行编程。

    我刚刚与我的团队中的某个人交谈、结果发现问题是该软件并非为两个器件版本之间的向后兼容性而设计、遗憾的是、我今天之前不知道这一点。 因此、对于较旧的 TPLD1202 器件、必须使用 ICS 版本 1.5.1、对于新版本、必须使用 1.7.0 及更高版本;如果电路板不包含 IO3、则使用 IO3 上拉电阻。

    对于 TPLD2001、我使用了 I2C 模块已经有一段时间了、但如果您不对器件进行 OTP 处理、则存在某种行为、即如果您使用的是 7 位地址、前三个地址位无法访问。 前天、我与我团队的其他人合作、在您描述的相同场景下、我们在获取设备 ID 回读时遇到了问题(但是,我们收到的地址未被确认,而是写入超时)。

    如果我们确定 I2C 连接的解决方案、我将告诉您。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我继续与我的团队谈论新款 TPLD1202 器件的发布事宜、我被告知、我们鼓励客户丢弃旧的 TPLD1202 样片(与您目前使用的样片一样)并申请新样片、该样片将是 2p0/最新版本。

    这部分是因为我们没有发布从旧模版到新模版的详细变更列表、并且这些变更非常重要、足以改变两个版本之间的设计行为。

    此致、

    Malcolm