This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPUL1X1000-EVM:如何将触发边沿从下降更改为上升

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TPUL2G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1635173/tpul1x1000-evm-how-to-change-trigger-edge-from-falling-to-rising-on

器件型号: TPUL1X1000-EVM
主题中讨论的其他器件: TPUL2G123

您好团队:

 

我直接获取 TPUL EVM。  

R1 是上拉电阻器、与 1Tn、1T、2Tn、2T 连接。

 

我们的客户会将 TPUL2G123 用作 WDT IC。

(我尝试遵循“使用 SN54/74LS123 进行设计“文档)

image.png

因此、它应该通过上升沿做出反应。

 

从下降沿更改为上升沿。

image.png

I 移除 R1 电阻器并将 1Tn、2Tn (K=1) 连接到 GND。

并在不使用电阻器的情况下将 1CLRn、2CLRn 连接到 VDD。 使用下拉电阻将 1T 连接到 MCU PWM 脉冲。

我没有连接另一个引脚 (2Q、2Qn、1Q、1Qn ... 等)。  

 

上电后、电源运行的情况非常短暂。

我的电路是否有任何问题? 您能检查一下问题出在哪里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    不应移除 R1。 您应移除 EVM 背面的 R7。 这时应该输入信号。

    然后、请参阅下表、了解如何使用上升沿触发器及其与下降沿触发器的不同之处:

    此致、

    Nikki