This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:复位问题 — TXS0108E

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, TXS0108E, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1634539/txs0108e-reset-issue---txs0108e

器件型号: TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TXU0304、TXU0104、TXU0204

尊敬的 TI 支持团队:

我在 TXS0108EPWR 电平转换器的设计中使用、其中复位信号 BBRESET 源自 MPC555 微控制器、并连接到 3.3V CPLD 输入。

我想确认 TXS0108E 是否适合此应用、并了解其在以下条件下的行为。

系统详细信息:

来自 MPC555 的输入信号 BBRESET 为 5V 逻辑
信号线上存在一个 1k Ω 的外部下拉电阻器
TXS0108E 用于 5V 至 3.3V 电平转换
CPLD 输入需要有效的 3.3V 逻辑高电平
OE 引脚根据数据表建议进行配置

观察到的行为:

信号在 TXS0108E 输出端未达到有效高电平
即使在输入侧、也不会观察到预期的 5V 电平
信号似乎保持低电平或处于中间电压

预期波形-  

实际波形-

问题:

是 TXS0108E、适用于使用 1k Ω 的强大外部下拉电阻转换复位信号
TXS0108E 的内部上拉电阻器如何与如此强的下拉电阻器相互作用
在这些条件下、TXS0108E 是否能够可靠地驱动高电平

您能帮助分析造成这种行为的原因吗

此外、当直接向 RESET 引脚施加外部 5V 电压时、在隔离 MPC555 后、电平转换器输出端会显示 3.3V 电压

您的指导将帮助我们确定是否需要修改设计

感谢您的支持

此致
Amol Bagul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amol:

    强下拉不允许 VOH 达到更接近 VCCO 的电平。 本应用手册详细介绍了此用例、建议移除外部下拉电阻以确保器件正常运行: www.ti.com/.../scea054a.pdf

    此致、
    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    相同的逻辑是否也适用于输入端?

    下拉电阻位于电平转换器的输入侧。 请参考具有 1K 下拉位置的 sch。

    另外、请注意、当施加外部 5V 电压时、它会按预期在电平转换器上提供输入和输出。 5V 和 3.3V 或

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 的所有引脚上都有上拉电阻器。 不应在 TXS 中使用下拉电阻器。 如果您确实使用了下拉电阻器、它必须比内部 4kΩ  上拉强得多才能覆盖它;您的 1kΩ 电阻器太弱。

    对于单向信号、您应该使用 TXU0104 /TXU0204/TXU0304 等单向转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、当外部施加 5V 电压时、如何在电平转换器输入端观察到 5V 电压、在输出端观察到 3.3V 电压、此时 MPC555 仍然处于隔离状态、1kΩ 下拉电阻仍然就位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amol:

    与之前的实施相比、外部 5V 电源是否能够通过 1k Ω 下拉电阻驱动更大的电流? 此外、移除强大的外部上拉电阻器/将 TXU0x04 用作 Clemens 建议的更可行的解决方案会有所帮助。

    此致、

    插孔