This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD-PROGRAM:TPLD-PROGRAM 不工作

Guru**** 2896940 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD-PROGRAM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1632693/tpld-program-tpld-program-is-not-working

器件型号: TPLD-PROGRAM

尊敬的技术支持团队:

TPLD-PROGRAM 似乎无法正常工作。 这是以前正确的崇拜,但我不知道为什么它不起作用。

我使用 TPLD1201-RWBEVM-E2 和 TPLD-PROGRAM-E1-RevA 以及 InterConnect Studio 1.7.2+1363

image.png

■我安装了 Stellarm_icdi_drivers、似乎得到了正确的支持。

image.png

 

http://localhost:51434 请求使用英语访问串行端口连接。
image.png

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    Windows 设备管理器正在查找固件升级驱动程序、这很好。

    关于最后一张图、请点击固件更新恢复、 启动  而不是串行端口 选择 。 这应该是可行的。

    谢谢、

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerardo:

    我已经尝试过你的建议。 请参阅随附的文件。

    到现在为止、它一直运行正常、但经过很长一段时间的试过之后、它就不起作用了。 如果电缆损坏、我将收到一条新电缆并尝试使用。

    点击固件更新恢复

    启动   而不是串行端口  选择

    此致、

    TTD