This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC4T08-SEP:关于 SN54SC4T08MPWTSEP 集成翻译工作的申请

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1634826/sn54sc4t08-sep-requisition-about-the-integrated-translation-working-of-sn54sc4t08mpwtsep

器件型号: SN54SC4T08-SEP

您好、

我是 iWave Global 的 Dinesh。 我们计划针对 3.3V IO 电平使用此航天级与门。 但在这里、我们注意到有集成转换功能。 但我们计划提供 3.3V 电源电压、我们的要求是提供 3.3V IO 电平。 您能否说明如何将该器件用于此类应用、以及在我们提供 3.3V 输入和电源电压时、如何在升压和降压转换中将输出电压更改为不同的电压电平?

期待您的答复。

此致、
Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    该器件与 3V3 输入兼容。 所讨论的电压转换是指 TTL 电平输入。 本质上、与正常的 CMOS 器件相比、该器件的开关阈值更低、因此可用于升压转换。 较低电平阈值仍然与正常的 CMOS 开关电平兼容、因此您可以使用正常 3V3 输入驱动此器件、而不会出现任何设计更改。

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:  

    感谢您的答复。

    能否请您澄清一下、当我们为该 IC 提供 3.3V 电源电压和 3.3V 输入信号时、IC 的输出电压是多少?

    期待您的答复。

    此致、
    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    这是一个温馨提示、内容涉及前面关于 SN54SC4T08MPWTSEP 上输出电压说明的注释。

    期待您的答复。

    此致、
    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    请参阅数据表。 输出电压取决于 VCC 和驱动的电流。

    假设输出开路、预计输出电压约为 3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:  

    请验证下面提到的设计并告知我您的反馈。


    我正在为 1A 和 1B 提供 3.3V 输入信号、同时 VCC 也提供 3.3V 输入信号。 您能否确认从 1Y 获得的输出电压是多少? 另外、请告诉我集成转换如何将输出电压更改为不同电平。

    期待您的答复。

    此致、
    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设输出为开路或高阻抗、则输出电压应为 3.3V。