This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:1.8V 至 1.8V 应用

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1634809/lsf0108-1-8v-to-1-8v-application

部件号: LSF0108

您好、

我们有电平转换要求。

主机侧 SMB_CLK 和 SMB_DAT 信号将在 3.3V 和 1.8V 之间动态切换、而 B 侧的其他信号将保持在 3.3V。

我们不确定 LSF0108 是否支持 1.8V 至 1.8V 转换。

此外、由于 B 侧的上拉电阻器固定在主机侧、因此电平转换器不得具有集成的上拉电阻器。  

LSF0108 是否适用于此设计? 或者您有更好的建议吗?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    LSF 转换器将支持 VREFA= VREFB 电压的开关配置、以及同一器件中的电平转换操作。 数据表的图 9-4 展示了一个多电压转换应用、在该应用中、可以类似地复制此设置:

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我发现 P10“ 10 电源建议“提到 Vref_B min 需要 Vref_A + 0.8V。

    它是否仍然不会影响  VREFA= VREFB 设计? 为什么该规格提到这一点? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    该表适用于 VREFA ≠VREFB 的电平转换应用、其中 VREFB > VREFA + 0.8V 规则适用。 这有助于确保 具有足够的阈值电压来确保内部 FET 正常运行、使其处于截止/线性运行区域。  

    在我分享的上图中、仍然可以使用某些信号的开关配置、其中 VA= VB、而其他通道将 1.8V 电平转换为 3.3V:

    此致、

    插孔