This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4538-Q1:CD74HC4538QM96G4Q1 未使用的通道配置检查

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1636344/cd74hc4538-q1-cd74hc4538qm96g4q1-unused-channel-configuration-checking

器件型号: CD74HC4538-Q1

您好的团队、

我的客户正在使用 CD74HC4538QM96G4Q1 进行开发

您能否帮助检查以下未使用引脚的配置?

  • RxCx 和 Cx: 通过 4.64k 上拉至 VCC
  • /R:通过 4.64 上拉至 VCC
  • A、B:接地
  • Q 和/Q:悬空

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    如果不使用、Cx 应连接到 GND。 RxCx 应具有一个最小 5k 的上拉电阻。 如果未使用、A 应连接到 GND、B 应连接到 VCC。 Q 和/Q 可以保持悬空。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Malcolm

    感谢您的答复。 D.S.说明之间现在有一些区别、BU 是否可以帮助更新数据表中为未使用通道推荐的配置、以使其更清晰?

    /R(复位)呢?

    谢谢

    Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    不需要、无需更新数据表。 您引用的部分很清楚:“通常、它们将连接到 GND 或 Vcc、以两者中的任何一个为准  更有意义 您应该根据真值表连接/R、A 和 B、具体取决于您想要的行为:

    对于 RxCx 引脚、详细说明明确了最小电阻器阻值是多少:

    对于 Cx 引脚和 RxCx 引脚、可以在功能方框图中看到连接:

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Malcolm、

    客户将设计更改为下面的。 请您帮助确认:

    CX - GND

    RxCx — 通过 10k 上拉至 VCC

    /R (RESET)- GND

    A-GND

    /B — 通过 10k Ω 上拉至 VCC

    Q 和/Q — 悬空

    谢谢

    Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    这些连接看起来很好。

    此致、

    Malcolm