This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC165A:SN74LVC165 - H 输入到 QH 输出与 CLK 和 SH/LDn 间的关系

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1637449/sn74lvc165a-sn74lvc165---h-input-to-qh-ouput-relation-with-clk-and-sh-ldn

器件型号: SN74LVC165A
Thread 中讨论的其他器件: SN74HC165

您好、

根据下面所附图片、您能否确认我的理解是否正确;

对于包含 2 个级联 SN74LVC165 的 8 位序列:

一旦 SH/LDn 变为低电平 Qh =输入 H(所有输入加载到内部寄存器)、在第 1 个时钟上升沿 Qh =寄存器 G、在第 2 个时钟 上升沿 Qh =寄存器 F、在第 3 个时钟上升沿 Qh =寄存器 E、在第 4 个时钟上升沿 Qh =寄存器 D、在第 6 个时钟上升沿 Qh =寄存器 B 在第 8 个时钟上升沿、QH =前一个 SN74LVC165 并行移位寄存器的串行输入 S0(即 QH =输入 H、SH/LDn 为低电平)、以此类推。

 

SN74LVC165_timing_diagram.png

我的理解是、当 SH/LDn 将为低电平时、H 输入将显示在 QH 上(如果存在 CLK,则无需相关)...

在查看 HC 系列 SN74HC165 时、数据表中的时序图略有不同(请确认我的理解是否适合 QH 及其输入关系)。 在下面的时序图中、在 CLK INH 设置为低电平后的第 1 个 CLK 上升沿、寄存器 H 出现在 QH 处。 SN74LVC165 是否会具有相同的行为?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre-Oliver:

    我同意 HC165 的时序图有点难以理解。 HC165 图的含义是第一个时钟沿被 CLK INH 抑制、而 H 在没有时钟边沿的情况下输出。 G 将出现在时钟的第一个上升沿。

    本质上、两个器件具有相同的功能、并且这两个时序图应可互换。 您可以将 LVC165 时序图应用于 HCS165。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您对 Nikki 的澄清。

    如果我需要估算级联 LVC165 X 个数量(最坏情况下的负载电容,Vcc 3.3V)的最快支持频率、是否有任何明确的方法来计算/估算该频率? 在某些情况下、我需要有 10 个以上的级联器件、并且我需要提前确保支持的最大频率将是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pierre-Olivier、

    级联 LVC165 的最大时钟频率与单个 LVC165 的数据表中列出的频率相同。 尽管数据表中未明确说明、但这些器件设计为级联在一起、这是有意为之。

    最大频率取决于 VCC、因此您需要查看特定情况的数据表。 请参阅下面的屏幕截图。

    此致、

    Nikki